{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quelle est la compatibilité des blocs auxiliaires instantanés, temporisés et à accrochage entre les différentes familles de contacteurs LC1D ?

Les contacteurs série D sont progressivement redéfinis en design, fonctionnalités et encombrements :

  • contacteurs calibre 9A à 32A redéfinis en 2001 à laquelle a été rajouté la taille 38A,
  • contacteurs  calibre 40A à 65A redéfinis en 2001 et en 2009,
  • contacteurs calibre 80A à 150A redéfinis en 2001.
Les différences essentielles entre l'ancienne gamme < 2001 gamme  "D2" et la nouvelle gamme >2001 gamme "TESYSD" sont :
  • une taille de contacteur unique par famille, auparavant, chaque famille comportait deux tailles : une taille pour contacteur à bobine à courant continu ( LP1D) et une taille pour bobine à courant alternatif (LC1D)
  • deux contacts auxiliaires "OF" natifs sur le contacteur de dernière génération alors que chaque calibre de l'ancienne gamme pouvait comporter un "O" ou un "F" ou aucun contact.
Il convient de définir l'adaptation des additifs (blocs de contacts auxiliaires, relais thermiques, blocs temporisation) que ce soit entre contacteurs de même génération mais de calibres différents mais aussi entre contacteurs de génération différente mais de calibres identiques
Calibre 9A à 38A
Les contacteurs suivants sont commercialisés par Schneider Electric depuis 2001, ils constituent la première série de contacteurs complètement redéfinis suivant le design TESYSD:
  • LC1D09xx,
  • LC1D12xx,
  • LC1D18xx,
  • LC1D25xx,
  • LC1D32xx,
  • LC1D38xx.
Spécificités
  • xx indique la tension de la bobine, exemple P7 pour 230VAC ou BD pour 24VDC.
  • Ils comportent tous un contact auxiliaire "0", ouvert et un contact auxiliaire "F", fermé.
Ils remplacent l'ancienne gamme "D2"
  • LC1D09YYxx à LC1D32YYxx pour les bobines à courant alternatif ,
  • LP1D09YYxx à LP1D32YYxx pour les bobines à courant continu ,
xx indiquait aussi la tension de la bobine,
YY indiquait la nature des contacts auxiliaires; ainsi :
  • YY = 00, contacteur sans contact auxiliaire,
  • YY = 10, contacteur avec contact auxiliaire "F",
  • YY = 01,  contacteur avec contact auxiliaire "O",
    Chaque contacteur de la nouvelle gamme remplace trois contacteurs de l'ancienne gamme.
Similitudes et écarts entre les deux gammes :
  • Les additifs frontaux sont interchangeables entre les gammes "D2" et "TESYSD" à la couleur près.
    Blocs de contact auxiliaires : nouvelle référence :LADNxx et LADCxx ancienne référence LA1DNxx et LA1DCxx.
    Blocs de contact auxiliaires temporisés : nouvelle référence LADTxx à LADRxx , ancienne référence : LA2DTxx à LA3DRxx
    Blocs de contact auxiliaires avec contacts étanches : Les références n'ont pas évolué entre l'ancienne et la nouvelle gamme.

  • Les additifs latéraux sont interchangeables entre les deux gammes.
    Attention, le nombre d'additifs et leur emplacement est différent. Ancienne gamme : deux additifs latéraux (droite + gauche) étaient possible tandis que la nouvelle gamme ne peut comporter qu'un seul additif latéral à gauche pour les contacteurs à bobine à courant alternatif et aucun additif latéral pour les contacteurs à bobine à courant continu.
    Blocs de contacts auxiliaires : ancienne référence : LA8DN11, LA8DN20, nouvelle référence : LAD8N11, LAD8N20 et LAD8N02.
  • La taille unique  (45mm) de la nouvelle gamme de contacteurs aboutit aux spécifications suivantes :
    1) Il est impossible d'échanger une bobine à courant continu par une autre bobine à courant continu sur les contacteurs de la nouvelle gamme alors que c'était possible avec l'ancienne.
    2) Il est impossible d'échanger une bobine à courant alternatif par une bobine à courant continu.
    3) Il est impossible d'échanger une bobine à courant à courant continu par une bobine à courant alternatif.
    4) Il est possible d'échanger une bobine à courant alternatif par une autre bobine à courant alternatif.
  • Il est impossible de monter directement les relais thermiques nouvelle gamme sur les contacteurs de l'ancienne gamme, il est nécessaire d'utiliser une platine d'adaptation pour profilé LAD7B106 pour les relais thermiques classe 10 et LAD7B105 pour les relais thermiques classe 20, lesquels peuvent être complétés par la platine DX1AP25 pour permettre la fixation par vis à 110 mm d'entraxe.
  • Le bloc d'accrochage mécanique de la nouvelle gamme est de référence LAD6K10xx ( sans auto coupure de la bobine de contacteur) alors que l'ancienne gamme comportait deux références  :
    LA6DK1xx (sans auto coupure de la bobine de contacteur),
    LA6DK2xx (avec auto coupure de la bobine de contacteur).
    Ces références sont interchangeables en dimensions et fixations (anciens blocs sur nouveaux contacteurs et nouveaux blocs sur anciens contacteurs) à l'avertissement près suivant :
    Attention lors de l'échange de contacteur de génération < 2001 avec bloc LA6DK2X vers la nouvelle génération, il sera nécessaire de modifier le mode d'alimentation du bloc d'accrochage sinon on peut griller le LAD6K10xx.
Calibre 40 à 65A
La génération actuelle des contacteurs de ce calibre commercialisés par Schneider Electric depuis 2009 est la suivante :
  • LC1D40Axx,
  • LC1D50Axx,
  • LC1D65Axx.
Spécificités :
  • une taille unique (55mm) quelque soit l'alimentation de la bobine (continu ou alternative)
  • Ils comportent tous un contact auxiliaire "0" et un contact auxiliaire "F",
  • borniers Everlink qui garantit une qualité de serrage permanente des bornes
  • existence de jeux de barres multi-départs permettant un pré-câblage de la puissance
Ils remplacent depuis cette date l'ancienne gamme commercialisée entre 2001 2009 :
  • LC1D40xx,
  • LC1D50xx,
  • LC1D65xx
Spécificités
  • une taille unique (75mm) quelque soit l'alimentation de la bobine (continu ou alternative) ainsi xx = P7 pour 230VAC ou xx = BD pour 24VDC.
  • Ils comportent tous un contact auxiliaire "0" et un contact auxiliaire "F",
Cette gamme a elle-même remplacé en 2001 la gamme :
  • LC1D4011xx à LC1D6511xx pour les contacteurs à bobines à courant alternatif
  • LP1D4011xx à LP1D6511xx pour les contacteurs à bobines à courant continu
Spécificités :
  • deux tailles différentes selon l'alimentation de la bobine
  • Ils comportent tous un contact auxiliaire "0" et un contact auxiliaire "F",

Similitudes et écarts entre les gammes
  • La taille unique  (55mm) de la nouvelle gamme de contacteurs aboutit aux spécifications suivantes :
    1) Il est impossible d'échanger une bobine à courant continu par une autre bobine à courant continu sur les contacteurs de la nouvelle gamme alors que c'était possible avec l'ancienne.
    2) Il est impossible d'échanger une bobine à courant alternatif par une bobine à courant continu
    3) Il est impossible d'échanger une bobine à courant à courant continu par une bobine à courant alternatif.
    4) Il est possible d'échanger une bobine à courant alternatif par une autre bobine à courant alternatif.
  • la nouvelle gamme dispose de bornier Everlink qui garantit une qualité de serrage permanente des bornes. Il est à noter que la gamme actuelle de contacteurs de calibre 9 à 38A ne dispose pas de cette fonctionnalité.
  • les additifs frontaux et latéraux de la nouvelle gamme calibre Everlink 40 à 65A de 2009 sont les mêmes que ceux utilisés par l'ancienne gamme calibre 40 à 65A > 2001 et aussi les même que ceux utilisés par la gamme actuelle calibre 9 à 38A.
    Blocs de contact auxiliaires référence montage frontal : LADNxx et LADCxx.
    Blocs de contact auxiliaires temporisés montage frontal référence : LADTxx à LADRxx.
    Blocs de contacts auxiliaires montage latéral référence : LAD8N11, LAD8N20 et LAD8N02.
  • Les additifs frontaux sont interchangeables entre un contacteur de l'ancienne gamme calibre 40 à 65A < 2001  et les deux  gammes calibre 40 à 65A >2001 et 2009 (Everlink).
    Blocs de contact auxiliaires : nouvelles références : LADNxx et LADCxx : anciennes références LA1DNxx et LA1DCxx.
    Blocs de contact auxiliaires temporisés : nouvelles références : LADTxx à LADRxx , anciennes références : LA2DTxx à LA3DRxx.
    Blocs de contact auxiliaires avec contacts étanches : Les références n'ont pas évolué entre l'ancienne et la nouvelle gamme.
  • Les additifs latéraux sont interchangeables entre l'ancienne gamme calibre 40A à 65A < 2001 et les deux générations de contacteurs calibre 40A à 65A >2001 et 2009 (Everlink).
    Attention, le nombre d'additifs et leur emplacement est différent. Ancienne gamme < 2001 : deux additifs lattéraux (droite + gauche) sont possibles comme pour la gamme > 2001, par contre la nouvelle gamme Everlink ne supporte qu'un seul additif latéral soit à gauche, soit à droite que ce soit pour les contacteurs à bobine à courant continu ou pour les contacteurs à bobine à courant alternatif.
    Blocs de contacts auxiliaires : ancienne référence : LA8DN11, LA8DN20, nouvelle référence : LAD8N11, LAD8N20 et LAD8N02
  • Il est impossible de monter directement les relais thermiques nouvelle gamme sur les contacteurs de l'ancienne gamme, il est nécessaire d'utiliser une platine d'adaptation pour profilé LA7D3064 avec la platine de fixation LA7D902 pour fixation par vis.
  • Le bloc d'accrochage mécanique de la nouvelle gamme calibre 40A à 65A everlink 2009 est de référence LAD6K10xx, il s'agit de la même référence que pour la gamme actuelle 9 à 38A. elle est différente de celle de la génération >2001 et <2009 calibre 40A à 65A de référence LA6DK10xx et de celle de la génération <2001 de référence LA6DK2x (avec autocoupure de la bobine de contacteur).
    Ces références sont interchangeables en dimensions et fixations (anciens blocs sur nouveaux contacteurs et nouveaux blocs sur anciens contacteurs) à l'avertissement près suivant :
    Attention lors de l'échange de contacteur de génération < 2001 vers la nouvelle génération, il sera nécessaire de modifier le mode d'alimentation du bloc d'accrochage sinon on peut griller le LAD6K10xx.
Calibre 80 à 150A
La génération actuelle des contacteurs de ce calibre commercialisés par Schneider Electric depuis 2001 est la suivante :
  • LC1D80xx
  • LC1D95xx
  • LC1D115xx
  • LC1D150xx
Spécificités
  • xx indique la tension de la bobine, exemple P7 pour 230VAC ou BD pour 24VDC.
  • Ils comportent tous un contact auxiliaire "0" et un contact auxiliaire "F",
Elle remplace :
  • LC1D8011xx  avec un "OF" pour contacteurs à bobine à courant alternatif, LP1D8011xx (courant continu)
  • LC1D9511xx avec un "OF"  pour contacteurs à bobine à courant alternatif, LP1D9511xx (courant continu)
  • LC1D11500xx sans contact auxiliaire  pour contacteurs à bobine à courant alternatif, LP1D11500xx (courant continu)
  • LC1D15000xx sans contact auxiliaire  pour contacteurs à bobine à courant alternatif, LP1D15000xx (courant continu)
Similitudes et écarts entre les gammes

1) Il est possible d'échanger une bobine à courant continu par une autre bobine à courant continu sur les contacteurs de la nouvelle gamme ( pas possible sur les calibres inférieurs)
2) Il est impossible d'échanger une bobine à courant alternatif par une bobine à courant continu
3) Il est impossible d'échanger une bobine à courant à courant continu par une bobine à courant alternatif.
4) Il est possible d'échanger une bobine à courant alternatif par une autre bobine à courant alternatif.
  • Les additifs frontaux sont interchangeables entre l'ancienne et la nouvelle gamme à la couleur près.
    Blocs de contact auxiliaires : nouvelle référence :LADNxx et LADCxx ancienne référence LA1DNxx et LA1DCxx
    Blocs de contact auxiliaires temporisés : nouvelle référence LADTxx à LADRxx , ancienne référence : LA2DTxx à LA3DRxx
    Blocs de contact auxiliaires avec contacts étanches : Les références n'ont pas évolué entre l'ancienne et la nouvelle gamme.

  • Les additifs latéraux sont interchangeables entre les deux gammes.
    Attention, le nombre d'additifs et leur emplacement est différent. Ancienne gamme : deux additifs latéraux (droite + gauche) sont possibles tandis que les tolérances de la nouvelle gamme sont différentes suivant les calibres :
    LC1D80 à LC1D95: un de chaque côté ( gauche et droite ) pour les contacteurs à bobine à courant alternatif, aucun pour les contacteurs à bobine à courant continu. Attention : un jeu de cales doit impérativement être monté LA9D511.
    LC1D115 à LC1D150 : un à gauche quelque soit la tension de la bobine
    Blocs de contacts auxiliaires : ancienne référence : LA8DN11, LA8DN20, nouvelle référence : LAD8N11, LAD8N20 et LAD8N02.
  • Il est impossible de monter directement les relais thermiques nouvelle gamme sur les contacteurs de l'ancienne gamme, il est nécessaire d'utiliser une platine d'adaptation pour profilé LA7D3064 avec la platine de fixation LA7D902 pour fixation par vis.
  • Le bloc d'accrochage mécanique de la nouvelle gamme est de référence LAD6K20xx (sans auto coupure de la bobine de contacteur) alors que l'ancienne gamme comportait  la référence LAD6K3x (avec auto coupure de la bobine de contacteur).
    Ces références ne sont pas interchangeables.
    Attention lors de l'échange de contacteur de l'ancienne vers la nouvelle génération, il sera nécessaire de modifier le mode d'alimentation du bloc d'accrochage sinon on peut griller le LAD6K20xx.
Détail des possibilités de montage des auxiliaires (contacts instantanés et temporisés, montage frontal ou lattéral) sur les contacteurs de la génération TESYSD

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: