Pour communiquer avec un environnement intelligent, les modules Zelio Logic disposent d'extensions spécifiques :
- SR3MBU01BD1 avec un port Modbus RS 485,
- SR3NET01BD1 avec un port Ethernet 10/100 base T en protocole Modbus TCP.
Le SR3NET01BD ne dispose pas de la fonctionnalité serveur WEB.
Il permet simplement de :
- lire 4 mots d'entrées, un mot de status et les 4 mots de l'horodateur,
- écrire 4 mots de sorties et les 4 mots de l'horodateur.
Publié pour: Schneider Electric France