Qu'est-ce que le muting ?
Définition
Le "muting" permet l'inhibition de la barrière sur une durée déterminée afin de permettre l'accès d'objets en zone dangereuse ou la sortie d'objets de la zone dangereuse.
La barrière doit savoir faire la différence entre l'objet qui pénètre normalement dans la zone dangereuse (pièces à usiner , palettes) et une intrusion non souhaitée ( outil, main humaine, homme).
La solution réside en l'utilisation de capteurs de "muting" en entrée et en sortie de la machine.
Description
En premier lieu, l'objet passe devant les capteurs de muting en entrée (les 2 faisceaux doivent être activés en moins de 3 secondes), la fonction muting est alors activée.
Ensuite, les capteurs d'entrées doivent rester actifs jusqu'à ce que les capteurs de sortie s'activent (eux aussi en moins de 3 secondes), les capteurs d'entrées peuvent alors être relâchés.
Enfin, dès que les capteurs de sorties sont désactivés, la phase de "muting" est terminée et la barrière reprend sa fonction de surveillance.
Diagnostic
Pendant toute la phase de muting une lampe de signalisation est allumée pour montrer que la barrière est inhibée.
Si la lampe est hors service ou absente, le module doit détecter le défaut et provoquer la mise en sécurité de la machine.