Comment éviter le clignotement des deux voyants d'état Can : ERR et RUN sur un ATV31 ?
Après une reconfiguration usine, il est possible que même si le variateur affiche bien RDY sur son afficheur, les deux voyants CanOpen : RUN et ERR clignotent sans que le variateur ne soit connecté au bus CanOpen.
Pour supprimer ce aléa, il est nécessaire de :
- vérifier si une adresse CanOpen (paramètre AdCO du menu COM) n'est pas configurée dans le variateur ATV31,
- Si elle est non nulle, alors la forcer à 0,
Menu COM => AdCO = 0.