{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment configurer les paramétres de communication Modbus de l'ATV31?

Pour réaliser la commande de l'ATV31 par la voie de communication Modbus , il est nécessaire de :

  • Configurer les paramètres Modbus du bus de communication dans le menu COM de l'ATV31. C'est l'objet de ce document.
  • Configurer la commande et la consigne.

Configuration des paramètres de la liaison via le menu COM de l'ATV31

La configuration des paramètres de la liaison série est accessible par le menu Communication COM :

Image

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus