Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la compatibilité des blocs auxiliaires instantanés, temporisés et à accrochage entre les contacteurs LC1D de 80 à 150A ?
Calibre 80 à 150A
La génération actuelle "TESYSD" des contacteurs de ce calibre commercialisée par Schneider Electric depuis 2001 est la suivante :
- LC1D80xx,
- LC1D95xx,
- LC1D115xx,
- LC1D150xx,
Spécificités
- xx indique la tension de la bobine, exemple P7 pour 230VAC ou BD pour 24VDC.
- Ils comportent tous un contact auxiliaire "0" et un contact auxiliaire "F",
Elle remplace la génération "D2" depuis 2001:
- LC1D8011xx avec un "OF" pour contacteurs à bobine à courant alternatif, LP1D8011xx (courant continu)
- LC1D9511xx avec un "OF" pour contacteurs à bobine à courant alternatif, LP1D9511xx (courant continu)
- LC1D11500xx sans contact auxiliaire pour contacteurs à bobine à courant alternatif, LP1D11500xx (courant continu)
- LC1D15000xx sans contact auxiliaire pour contacteurs à bobine à courant alternatif, LP1D15000xx (courant continu)
Similitudes et écarts entre les gammes
1) Il est possible d'échanger une bobine à courant continu par une autre bobine à courant continu sur les contacteurs de la nouvelle gamme ( pas possible sur les calibres inférieurs),
2) Il est impossible d'échanger une bobine à courant alternatif par une bobine à courant continu,
3) Il est possible d'échanger une bobine à courant alternatif par une autre bobine à courant alternatif,
4) Il est impossible d'échanger une bobine à courant à courant continu par une bobine à courant alternatif.
1) Il est possible d'échanger une bobine à courant continu par une autre bobine à courant continu sur les contacteurs de la nouvelle gamme ( pas possible sur les calibres inférieurs),
2) Il est impossible d'échanger une bobine à courant alternatif par une bobine à courant continu,
3) Il est possible d'échanger une bobine à courant alternatif par une autre bobine à courant alternatif,
4) Il est impossible d'échanger une bobine à courant à courant continu par une bobine à courant alternatif.
- Les additifs frontaux sont interchangeables entre l'ancienne et la nouvelle gamme à la couleur près.
Blocs de contact auxiliaires : nouvelle référence :LADNxx et LADCxx ancienne référence LA1DNxx et LA1DCxx
Blocs de contact auxiliaires temporisés : nouvelle référence LADTxx à LADRxx , ancienne référence : LA2DTxx à LA3DRxx
Blocs de contact auxiliaires avec contacts étanches : Les références n'ont pas évolué entre l'ancienne et la nouvelle gamme.
- Les additifs latéraux sont interchangeables entre les deux gammes.
Attention, le nombre d'additifs et leur emplacement est différent. Ancienne gamme : deux additifs latéraux (droite + gauche) sont possibles tandis que les tolérances de la nouvelle gamme sont différentes suivant les calibres :
LC1D80 à LC1D95: un de chaque côté ( gauche et droite ) pour les contacteurs à bobine à courant alternatif, aucun pour les contacteurs à bobine à courant continu. Attention : un jeu de cales doit impérativement être monté : LA9D511.
LC1D115 à LC1D150 : un à gauche quelque soit la tension de la bobine
Blocs de contacts auxiliaires : ancienne référence : LA8DN11, LA8DN20, nouvelle référence : LAD8N11, LAD8N20 et LAD8N02.
- Il est impossible de monter directement les relais thermiques nouvelle gamme sur les contacteurs de l'ancienne gamme, il est nécessaire d'utiliser une platine d'adaptation pour profilé LA7D3064 avec la platine de fixation LA7D902 pour fixation par vis.
- Le bloc d'accrochage mécanique de la nouvelle gamme est de référence LAD6K20xx (sans auto coupure de la bobine de contacteur) alors que l'ancienne gamme comportait la référence LAD6K3x (avec auto coupure de la bobine de contacteur).
Ces références ne sont pas interchangeables.
Attention lors de l'échange de contacteur de l'ancienne vers la nouvelle génération, il sera nécessaire de modifier le mode d'alimentation du bloc d'accrochage sinon on peut griller le LAD6K20xx.
En savoir plus
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus