Comment réaliser la commande de l'ATV21 ou de l'ATV212 par la voie de communication Modbus ?
Le variateur de vitesse ATV212 a été conçu pour alimenter les moteurs de pompe ou de ventilateur dans le secteur tertiaire pour de la climatisation, chauffage, etc.
Par rapport au variateur ATV21 aujourd'hui en arrêt de commercialisation, le variateur ATV212 dispose de quelques fonctionnalités supplémentaires du type "mode feu" ou "gestion des ventelles", par contre la commande par le bus modbus des deux variateurs est absolument identique.
Les variateurs ATV21 et ATV212 peuvent être pilotés à distance via le bus Modbus.
La configuration nécessaire et suffisante à apporter à ce produit pour qu'il puisse accepter des commandes et consignes issues du bus Modbus peut être décomposée en deux parties :
- Déclaration les paramètres de communication Modbus dans le variateur, pour ceci renseigner les variables F829, F800, F801 et F802.
- Choix du canal Modbus comme canal de consigne et canal de commande.
Pour ceci, renseigner les paramètres
Cmod = 2 si le variateur doit démarrer par un ordre Modbus émanant d'un automate,
Fmod =4 si la consigne de vitesse est donnée par Modbus.
Conditions pour que les paramètres soient correctement pris en compte par le variateur
Exemple
Contrôle exercé par le réseau Modbus.
Les commandes et la consigne proviennent du réseau Modbus. Les signaux acheminés sur le bornier sont ignorés. La touche LOC/REM est toujours inactive.
Fmod ---> Liaison série : 4
Cmod ---> Liaison série : 2