{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quelles sont les pièces d'adaptation pour répondre à la norme UL 508 type E sur les GV2P et GV3P ?
Les pièces d'adaptation afin que les disjoncteurs GV2P et GV3P puissent répondre à la norme UL 508 type E sont détaillées ci-après.
Pour les disjoncteurs type GV2P :
Commander un disjoncteur GV2Pxx et associer un adaptateur "Large Spacing" de référence GV2H7.
Sans cette association, la protection ne sera pas certifiée UL 508 Type E.

Pour les disjoncteurs GV3P :
Commander un disjoncteur GV3Pxx etajouter un capot "Large Spacing" référence GV3G66 (à placer sur l'alimentation), ajouter un contact de signalisation des courts-circuits référence GVAM11.
Pour les GV3P avec raccordement par cosses fermées :
Commander un disjoncteur GV3Pxx6,
Associer deux capots IP20 référence LAD96570 etajouter un contact de signalisation courts-circuits référence GVAM11.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: