{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quel est le code de déverrouillage du variateur de fréquence ATV11 ?


Tous les variateurs de vitesse de la gamme ATV11 peuvent être protégés par un code PIN ou mot de passe ou code de déverrouillage défini par l'utilisateur.

La procédure est ci-après détaillée :




L'utilisateur pourra utiliser un code de déverrouillage en secours s'il a oublié celui qu'il avait auparavant défini.

Le mot de passe ou code PIN de déverrouillage de l'ATV11 est 696.
  • Menu SUP ==> COd = 696,
  • valider par Enter.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus