Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la signification du suffixe A65 en fin de référence d'anciens contacteurs ?
Il s'agit de contacteurs gamme "D1", pour les situer par rapport aux autres familles :
La normalisation a ensuite imposé le capotage des bornes, ce capotage des bornes a été réalisé en standard à partir de 1993 par le gamme "D2".
- gamme actuelle "TESYSD" commercialisée depuis 2001 avec remise à jour en 2009 pour les contacteurs 40 à 65A "TESYSD Everlink"
- gamme "D2" commercialisée de ~1993 jusqu'en ~2001
- gamme "D1" commercialisée de ~1980 jusqu'en 1993
La normalisation a ensuite imposé le capotage des bornes, ce capotage des bornes a été réalisé en standard à partir de 1993 par le gamme "D2".
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: