{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la différence entre les relais RHN412 et RHN422 ?

Le relais RHN412 possède des contacts dits "normaux".
Ils sont caractérisés par un pouvoir de commutation minimal de 150 mVA avec U = 1 V ou I mini = 10 mA.

Le relais RHN422 est dit à contacts "bas niveau".
Ils sont caractérisés par un pouvoir de commutation minimal de 50mVA avec U = 1 V ou I mini = 1mA.

Pratiquement, le relais RHN422 dispose de contacts suffisamment peu résistifs pour pouvoir commuter de très faibles intensités.
Ces contacts sont enduits d'un alliage spécifique.

Remarque 1

Le raisonnement sera identique pour les relais RHK412 et RHK422.

Remarque 2

L'utilisation des relais embrochables de type RUM ou RXM dont certaines références sont à contacts en alliage AgAu et dont les caractéristiques sont 3mA sous 5V pourraient convenir.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus