Comment réaliser la commande de l'ATV61 ou ATV71 par la voie de communication Modbus en Profil Non séparé ?
Pour que les variateurs ATV61 ou ATV71 puissent être gérés par une voie de communication Modbus, il est indispensable
- de configurer ce variateur en Modbus (adresse, type de parité,etc. ).
Cette configuration est effectuée dans le menu [1.9 - COMMUNICATION] de l'ATV61 ou de l'ATV71 et est détaillée dans le lien suivant :
Comment configurer les paramétres de communication Ethernet sur un ATV61/ATV71 ?
- de configurer le variateur en profil non séparé.
La commande et la consigne proviennent du même canal et dans le cas du port de communication Modbus, les paramètres à configurer sont les suivants :
Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir
- Pour simplifier l'envoi et la réception des requètes Modbus, l'utilisation du scanner de communication est le plus judicieux.
- pour démarrer le produit, lui faire suivre la séquence de commandes détaillée dans le graphe d'état DRIVECOM.
En profil Non séparé, le variateur ne démarre qu'après une séquence de commandes (il faut suivre le graphe d'état DRIVECOM). Ce graphe d'état DRIVECOM est détaillée en pièce ci-dessous.