En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment configurer l'adresse ProfibusDP pour un ATV61 ou ATV71 ?

Les variateurs ATV61 et ATV71 peuvent communiquer en Profibus DP par l'intermédiaire d'une carte d'extension VW3A3307.

La configuration de l'adresse du variateur est réalisée à l'aide de la série de commutateurs situés sur la carte option Profibus-DP.

Le premier commutateur (à gauche) doit rester sur Off, il ne faut le mettre sur ON que pour simuler un ATV58 sur le bus.

Les autres définissent l'adresse du variateur sur le bus du bit 0 (le plus à droite), au bit 7 (l'avant dernier à gauche).

Pour définir l'adresse il suffit de mettre sur ON les bits correspondants.

Par exemple : l'adresse est définie à 2.

Image

Schneider Electric France