Comment paramétrer une régulation PID pour un variateur ATV61 ou ATV71 ?
Les variateurs ATV61 et ATV71 sont destinées aux applications industrielles du type :
- applications de type couple résistant quadratique tels que entraînement de pompes centrifuges ou de ventilateurs pour les ATV61,
- toute autre application pour les ATV71, ainsi le levage, le convoyage, etc.
Tant qu’il s’agira de régulation de température ou de pression pour les variateurs ATV61, un technicien possédant une culture générale ‘’variateur’’ pourra rapidement les paramétrer. La fiche jointe à ce dossier devrait lui permettre de finaliser cette mise en service.
Les régulations de couple et de position qui seront préférentiellement réalisées par des ATV71 sont plus délicates à mettre en œuvre de part la rapidité de réaction exigée par le process. Cette fiche doit permettre d’initier ce réglage. En cas de difficultés, contacter chorus au 0825 012 999.
Publié pour: Schneider Electric France