Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible de positionner les variateurs ATV12 ( ATV11) , ATV312 (ATV31) en position horizontale ?


Les variateurs de vitesse ATV11, ATV12, ATV31 et ATV312 sont prévus pour un fonctionnement en position verticale ou au maximum à +/- 10° par rapport à cette même verticale.

La position horizontale n'est pas garantie.
La raison est en est l'apparition de points chauds sur l'électronique de commande, points chauds non dissipés par la convection naturelle qui s'applique lorsque le produit est installé en position verticale.

Ces points chauds peuvent générer des dégâts irréversibles sur le variateur.

Néanmoins, en laboratoire et sur de courtes durées, la position horizontale n'est pas rédhibitoire.

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?