Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quel jeu de barres GV2G faut-il utiliser pour alimenter plusieurs disjoncteurs GV2 simultanément ?
Il existe des jeux de barres tripolaires utilisés pour alimenter simultanément plusieurs disjoncteurs GV2.
Les références de ces jeux de barres sont dépendantes :
- du nombre de disjoncteurs à alimenter en parallèle. Ont été retenus les nombres de 2, 3, 4 et 5 disjoncteurs,
- de la présence d'additifs montés en latéral sur ces disjoncteurs, ces disjoncteurs sont alors plus encombrants et influencent le choix du jeux de barres.
Influence des dimensions du disjoncteur sur le choix du jeu de barres
La largeur d'un disjoncteur GV2 est de 44.5mm, celle d'un additif latéral est de 9.3mm et celle de 2 additifs est de 18mm.
En fonction de la présence ou non d'un ou deux additifs latéraux, les pas des jeux de barres seront différents :
- aucun additif = pas de 45mm,
- un seul additif = pas de 54mm,
- deux additifs = pas de 72mm.
Références des jeux de barres
Les références des jeux de barres seront alors :
Published for:Schneider Electric France
Cela vous a-t-il été utile ?