Est-il possible de commander un frein en 400 Vac sur un ATV312 ?
Un frein mécanique peut être piloté par la sortie relais R1 ou R2 du variateur, il est préférable d'utiliser R2 car R1 est souvent réservé comme contact de défaut.
- Procédure simple pour les mouvements ne nécessitant pas de précision d'arrêt impérative
Mouvement horizontal avec une charge faible
- menu I/O è r2 = FtA : seuil de fréquence atteinte
- menu Set è Ftd = 0,5 Hz : Ftd est le seuil de fréquence moteur au delà duquel le contact de relais se ferme
- au démarrage, le contact R2 est ouvert,
- à la vitesse de 0,5 Hz , le contact R2 se ferme et reste fermé tant que la vitesse n'est pas au dessous de 0,5Hz.
- Menu CTL è LAC = L2 (valider L2 en restant appuyé 2 secondes sur Enter)
- Menu FUN è BLC è BLC = R2
- Menu FUN è BLC è BRL = Fréquence d'ouverture du frein : A régler à une valeur différente de 0 (quelques Hz suffisent, de 1 à 3 suivant les applications)
- Menu FUN è BLC è IBR = Seuil de courant pour la levée de frein : à régler au mini à la valeur du courant nominal plaqué moteur
- Menu FUN èBLC è BRT = Temps d'ouverture du frein :A régler à la valeur du temps d'ouverture mécanique du frein (voir caractéristiques données par le fabriquant du frein)
- Menu FUN è BLC è LSP = Petite vitesse. A régler si le client en désire une
- Menu FUN è BLC è BEN = Seuil de fermeture de frein :A régler entre 0 et LSP voir suivant appli (si LSP différent de 0)
- Menu FUN è BLC è BET = Temps de fermeture du frein : A régler à la valeur du temps de fermeture mécanique du frein (voir caractéristiques données par le fabriquant du frein)
- Menu FUN èBLC è BIP = Impulsion d'ouverture de frein : Permet de mieux gérer le très fort couple au démarrage que ce soit en mouvement de descente ou de monter.
L'impulsion est obligatoirement dans le sens de la montée
Cette fonction est aussi utilisée si le client en plus du frein a une crémaillère de sécurité, pour lever le loquet de verrouillage de la crémaillère.
Si le dévirage se produit à l'arrêt diminuer BET et occasionnellement, augmenter IBR
FrS = Fréquence nominale plaquée moteur
nCr = Intensité nominale plaquée moteur nSP = glissement nominal plaqué moteur
COS = cosinus phi du moteur plaqué moteur
tUn = YES : valider avec la touche ENT pendant au moins 2 sec. Si l'opération d'autoréglage s'est bien passée, tUn évolue à Done fait)