Consulter la FAQ

Est-il possible d'installer un déclencheur manuel (DM) référence CCT57300 à la place d'un DM référence 57300?

Date de publication : 23 février 2010

La référence 57300 n'est plus commercialisée depuis le mois d'Avril 2007.

Elle est substituée par la référence CCT57300.
Mais cette référence ne peut pas être remplacée par la référence 57300 dans les cas suivants:

  • pour des remplacements de produits défectueux. 
  • pour des extensions sur les systèmes de détections automatiques (SSI A avec EA1) et CMSI de type SSI B avec EA2a.
    Ces systèmes nécessitent un contact inverseur, une résistance d'alarme et la surveillance de boucle.
    Or la référence CCT57300 ne possède qu'un seul contact NF.

La référence CCT57300 peut remplacer la référence 57300 dans les cas suivants:

  • Pour les centrales de type EA3 ou 2b.
  • Pour les centrales de type EA4.

Nota bene: la référence 57300 pourra être fournie sur dérogation pour les équipements pour lesquels la référence CCT57300 ne pourra pas convenir, soit pour:

  • les centrales EA1.
  • les CMSI de type SSI B avec EA2A.
  • les tableaux de désenfumage (TDH).

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.