Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le pouvoir de coupure d'un ancien disjoncteur NC100H ?

Le pouvoir de coupure d'un disjoncteur NC100H est de 10 kA sous 400 Vac.

Ce disjoncteur peut être remplacé par un C120N.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?