Quels sont les temps de déclenchement des produits de la gamme SM6 ?
Pour les interrupteurs SM6 (cellule de type IM, PM ou QM):
Les temps de réponse moyens dépendent du type de la commande associée à l'interrupteur :
- 1 à 2 secondes à la fermeture et à l'ouverture pour une commande CIT motorisée.
- 5 à 7 secondes à la fermeture et 25 à 35 ms à l'ouverture pour une commande CI1 motorisée.
- 45 à 55ms à la fermeture et 25 à 35 ms à l'ouverture pour une commande CI2 motorisée après armement.
Rappel :
L'interrupteur ne peut couper qu'un courant correspondant à son nominal, à savoir 400A ou 630A.
Pour les disjoncteurs SM6 (cellule de type DM1A, D ou W):
Après armement de la commande, les temps de réponse moyens des disjoncteurs SF1 sont:
- 70ms pour la fermeture.
- 50 à 60ms pour l'ouverture.
Rappel :
Le disjoncteur est capable d'interrompre un courant de court-circuit de 12.5kA eff.
Publié pour: Schneider Electric France