Quelles sont les caractéristiques de la protection contre le déséquilibre de phases des déclencheurs moteurs STR22ME et STR43ME pour les disjoncteurs NS100 à 630 ?
Les déclencheurs électroniques moteurs STR22ME et STR43ME intègrent une protection contre le déséquilibre de phase (en courant).
- Pour le déclencheur STR22ME :
le déclencheur compare l'image du courant dans les phases en fonction de la phase 1 qui sert de référence.
Si le déséquilibre est supérieur à 40 % le déclenchement s'effectuera entre 3,5 et 6 secondes.
En monophasé ou biphasé, si l'on met deux pôles en série sur la même phase, l'image du courant dans ces deux pôles sera identique, hors en triphasé équilibré il y a un déphasage de 120° entre les trois phases.
Pas d'utilisation possible dans cette configuration.
- Pour le déclencheur STR43ME :
le déclencheur mesure sur les trois phases les valeurs efficaces maximales des courants, en calcule une valeur moyenne et la compare avec les valeurs efficaces minimales et maximales.
Si l'écart est supérieur à 30 % (avec une tolérance de +/- 10 %) pendant plus de 4 secondes (tolérance +/- 10 %) il y a déclenchement.
Les protections du STR43ME sont effectives à partir de 7 % de In en triphasé et 20 % en biphasé.
Publié pour: Schneider Electric France