{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-il possible d'utiliser en colonne montante le coffret KH0xxSE351, dédié pour l'application automobile ?

Non, ce coffret est dédié à des applications en mode horizontal.

En position verticale, l'utilisation du coffret KH0xxSE351 n'est pas envisageable pour les raisons suivantes:

  • la circulation de l'air dans le coffret n'est pas suffisante.
  • le système de fixation n'est pas adapté à la position verticale de la canalisation.
  • l'IP43 devient IP40.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Produit :
KH040SE351
En savoir plus
Produit :
KH040SE351