Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment réaliser la fonction Hors Gel lorsqu'elle ne se valide plus sur une régulation THERMOSPHERE ?
Le passage en Hors Gel par un interrupteur provoque la présence du 230V sur l'entrée 11 des régulateurs REGAD1 et 2 références 15889 et 15890.
Cette entrée est:
- à haute impédance.
- validée par un courant de 1 à 2 mA.
Si l'information est réalisée par un interrupteur divisionnaire 16-25A, alors le contact devient résistif dans le temps.
Par conséquent, la commande Hors Gel devient inactive.
Pour un bon fonctionnement, il est recommandé d'utiliser un relais à bas niveau référence 15393.
Ce relais fonctionne avec des courants de quelques milliampères.
Cela vous a-t-il été utile ?