Consulter la FAQ

Quelle est la fonctionnalité de la prise TV Odace S520453 avec 1 entrée et 1 sortie ?

Date de publication : 21 septembre 2018

La prise TV/FM Odace référence S520453  est une prise de repiquage ou de pontage.

Cette prise possède :

  • Une entrée coaxiale pour le câble venant de l'antenne,
  • Une sortie pour un câble allant sur une seconde prise.
    Cette seconde prise doit obligatoirement être une prise terminale, c'est à dire sans sortie arrière. C’est la référence S520452
    Il est déconseillé  1 seule prise terminale.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.