Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment débloquer le logiciel d'une centrale de détection incendiie adressable TDA100 ou TDA100 UGA à la suite d'une erreur de téléchargement ?
En cas de téléchargement par erreur d'une configuration TDA100 UGA sur une centrale TDA100 ou inversement, celles-ci affichent le message "watchdog ...", sonnent en continu et se bloquent.
La procédure de déblocage est la suivante :
- couper les alimentations (secteur et batteries)
- mettre les deux roues codeuses en position TDA100UGA :
roue gauche en position C et droite en position 0
- à la remise sous tension, la centrale affiche toujours un défaut mais elle n'est plus bloquée
- télécharger la configuration de la centrale TDA 100
- la centrale est toujours en défaut mais ce dernier n'est pas majeur
- refaire une coupure des alimentations pour réinitialiser la bonne configuration
- remettre les roues codeuses en position TDA100 :
roue gauche en position 8 et droite en position 0
- remettre la centrale sous tension (secteur et batteries)
Emplacement des roues codeuses sur la carte :
Cela vous a-t-il été utile ?