Comment acquitter le défaut signalé par le voyant rouge à la suite du remplacement des piles lithium des sirènes sur les centrales intrusion 4/8ABR, 4/8ABRD et 8AB ?
Lors du changement de pile des sirènes intrusion, le voyant rouge signalant un "défaut tension" s'allume sur la centrale.
Il s'éteint après une absence de la tension (16 - 17 Volts) sur le bus du système.
Ceci impose de couper l'alimentation sur le bus durant 1mn environ à l'aide de l'interrupteur à glissière à 2 positions situé sur la carte d'alimentation de la centrale.
Remarque :
sur un câblage long, il peut être nécessaire de court-circuiter le bus pour le décharger complètement.