{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Peut-on installer des détecteurs de mouvements dans un couloir ?

Pour garantir l'efficacité des détecteurs de mouvements, il faut s'assurer que le déplacement des personnes à détecter s'effectue perpendiculairement aux rayons de détection comme indiqué dans les notices.

Detection mouvements

Dans les couloirs étroits les déplacements se font dans l'axe des appareils qui ont des difficultés à détecter les mouvements et fonctionnent de façon aléatoire.

Dans ce cas, il est préférable d'utiliser des détecteurs de présence ARGUS, dont la sensibilité est nettement supérieure (cependant la configuration en couloir étroit étant la pire, des essais sont conseillés).

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus