Suivant la norme NF C13-100. avril 2001 pages 95-96 et 97
Voir paragraphe 534.3 page 97:
Si l'alimentation auxiliaire est constituée par le secondaire d'un transformateur de tension ou par le secondaire du transformateur de puissance alors:
- la bobine d'ouverture, les relais auxiliaires, et l'éventuel dispositif de réarmement sont à émission de tension.
Voir paragraphe 534.4 page 97:
Si l'alimentation auxiliaire est constituée par un système indépendant alors:
- la bobine d'ouverture, et les éventuels relais auxiliaires sont à minimum de tension.
Voir paragraphe 534.5 page 96:
La bobine est à émission dans le cas des deux premières colonnes du tableau 53A et à manque dans les deux dernières colonnes.