Quelle est la valeur de la résistance des capteurs de température des sondes Batibus ?
Les sondes de température sont composées de 2 parties:
- la première est un élément électronique qui envoie des informations codées sur le réseau Batibus.
- la seconde est un capteur CTP composé d'une résistance dont la valeur augmente avec la température.
La plupart des capteurs sont séparés de la sonde. Le raccordement s'effectue avec une paire torsadée blindée de 10 mètres maximum. Excepté pour les CTI avec un capteur soudé directement sur le circuit imprimé de la sonde.
Attention
Si le capteur de température est en court circuit alors la sonde électronique transmet à la centrale la valeur de - 40°C.
Si le capteur de température est débranché alors la sonde électronique transmet à la centrale la valeur de 60°C.