Consulter notre FAQ
Dans quelles applications la protection du neutre doit elle être double ?
Pour alimenter un ensemble de récepteurs monophasés non linéaires, il est parfois nécessaire de dimensionner un disjoncteur de protection "neutre double".
En effet, les récepteurs monophasés non linéaires (par exemple alimentation à découpage ou éclairage fluo) génèrent des harmoniques de rang trois et multiples de trois qui s'additionnent dans le conducteur neutre. La valeur efficace du courant neutre peut être supérieure à la valeur efficace du courant dans les phases, et ce, dans un rapport maximal de 1,732 Iph.
Le disjoncteur doit être dimensionné pour supporter le courant dans le neutre. La protection thermique des phases est réalisée par un relais thermique et un jeu de 3 TC calibrés à In/1,732.
Exemple :
courant nominal 130 A
calibre du disjoncteur : 130 x 1,732 = 225 A soit un NS250
TC phases : 150/5 et relais thermique réglé à 0,86 (130/150)