Consulter notre FAQ
Quelle peut-être la cause d'un déclenchement à la mise sous tension du transformateur HT/BT ?
Les organes ou les sous-ensembles incriminés peuvent être:
- les sondes.
- les convertisseurs électroniques en Z.
- les fusibles MT.
- les transformateurs de courant (primaire).
- les relais de protection de l'installation.
- les enroulements du transformateur.
Les causes probables de ce problème peuvent être les suivantes:
- la sonde peut être coupée ou mal connectée.
- les convertisseurs en Z sont mal connectés ou la tension d'alimentation est non conforme.
- les fusibles sont mal calibrés.
- les transformateurs de courant (TC) sont saturés par les courants d'enclenchement.
- mauvais réglages du maximum de I et de la temporisation des relais de protection.
- amorçage à la masse ou entre spires des enroulements du transformateur.
Les remèdes ou actions à effectuer sont:
- vérifier le branchement et la continuité des sondes.
- vérifier le branchement et alimenter avec les tensions spécifiées sur le boîtier les convertisseurs électroniques en Z.
- changer le calibre des fusibles MT.
- revoir la définition des transformateurs de courant.
- revoir les réglages en fonction des caractéristiques du transformateur.
- effectuer un contrôle visuel et un diagnostic.
- avec mesure des résistances d'isolement des enroulements du transformateur.
En cas de problème persistant, contacter Transfo Services.
Les coordonnées sont disponibles en "pièces jointes".