{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment installer une sortie de câbles dans la gamme ALVAIS ?

Il existe deux types de sorties de câbles dans la gamme ALVAÏS :

  • finition ALVAÏS
    ce type de sorties de câble est propre à la gamme ALVAÏS et existe en différentes versions. Elles s'installent soit dans une boîte encastrée, soit dans une boîte saillie complétées par une plaque ALVAÏS
  • universelles
    ce type de sorties de câbles est commun avec d'autres gammes comme Altira, Alcyon et Alréa. La sortie de câbles 32A référence ALB57284 est monobloc et s'installe directement dans une boite encastrée d'un diamètre de 85 mm référence ALB71836. Le montage en saillie est impossible. Les sorties de câbles ALB57286 et ALB57288 se fixent en saillie directement sur le mur ou sur la boite d'encastrement grâce aux 2 vis de fixation d'appareillage. Il est impossible de les installer dans une boite saillie.

Cela vous a-t-il été utile ?