{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quels fusibles peuvent être installés dans les interrupteurs Fupact 800 A ?

Les interrupteurs fusibles Fupact INFD800 sont prévus pour recevoir des fusibles DIN de taille 3.
Or la plupart des constructeurs proposent des fusibles de taille 3 jusqu'à 630A seulement.

Des références qui peuvent être commandées sont:

  • V228523A de la marque Ferraz. Cette référence convient pour le Fupact de même calibre.
    Taille 3 (DIN) 800 A.
  • OFAF3H800 de la marque ABB.
    Taille 3 (DIN) 800 A.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme:
FuPacT
En savoir plus
Gamme:
FuPacT