{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quel est le courant maximal admissible par un contact SD ou OF d'un appareil de la gamme multi9 ?

Le courant maximal admissible dans un contact dépend directement de la tension.

Le tableau ci-dessous présente les courants admissibles par un contact SD ou OF de la gamme multi9:

Multi 9
DT40, C60, C120, ID, I-NA, NG125
XC40
contact OF ou SD
pouvoir de coupure
CA
3 A (415 V) - 6 A (240 V)
3 A (250 V)
CC
1 A (130 V) - 1,5 A (60 V) - 2 A (48 V) - 6 A (24 V)

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: