Quelle est la cause d'un bruit anormal sur un transformateur HT/BT ?
Les organes ou sous-ensembles incriminés dans d'un bruit anormal sur un transformateur HT/BT sont:
- l'enveloppe métallique.
- le jeu de barres.
- le circuit magnétique.
- la plaque signalétique.
- les barrettes de commutation des prises de réglage ou le réseau.
Les causes probables de ce problème sont:
- la vibration de l'enveloppe métallique, des jeux de barres et de la plaque signalétique.
- un désimbriquage du circuit magnétique suite à un choc de manutention ou de transport.
- une mauvaise position des barrettes de commutation des prises de réglage.
- une tension réseau trop forte.
- des taux d'harmoniques importants (cas d'alimentation de redresseur).
Les remèdes ou actions à effectuer sont:
- revoir les fixations et les serrages des panneaux et des supports.
- vérifier l'état mécanique du transformateur.
- effectuer des mesures de bruit.
- vérifier le calage et le centrage des bobines HTA.
- revoir la fixation de la plaque signalétique.
- changer la position des barrettes de commutation des prises de réglage.
- positionner les barrettes sur la prise correspondante à la tension réseau.
- vérifier avec le service commercial si le transformateur a été prévu à l`origine pour cet usage.
En cas de problème persistant, contacter Transfo Services.
Les coordonnées sont disponibles en "pièces jointes".