Faut-il prévoir une ventilation forcée sur un transformateur sec TRIHAL ?
Dans le cas d'une surcharge temporaire, une ventilation forcée peut-être installée afin d'éviter une surchauffe des enroulements.
Avec un IP00 et pour des puissances supérieures à 630 kVA, une ventilation forcée peut être installée afin d'obtenir une augmentation temporaire de puissance de 25% et sans modification particulière.
Dans tous les autres cas, cette augmentation temporaire de 25% peut être obtenue uniquement si elle est précisée à la commande.
Cette augmentation temporaire peut même être portée à 40%.
Si l'augmentation de puissance est demandée, il faudra tenir compte de l'impact de ce choix sur les points suivants :
- les sections des câbles ou des canalisations électriques préfabriquées
- le calibre du disjoncteur de protection du transformateur
- le dimensionnement des orifices d'entrée et de sortie d'air du local transformateur
- la durée de vie des ventilateurs en service, qui est considérablement réduite par rapport à celle du transformateur (3,5 ans contre 30 ans)
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.