Consulter la FAQ

Que faire lorsque la tension au secondaire du transformateur HT/BT est anormalement faible, élevée, déséquilibrée ou absente ?

Date de publication : 20 janvier 2020

Les organes ou sous-ensembles incriminés sont:

  • la tension primaire.
  • les enroulements du transformateur.
  • les barrettes de commutation des prises de réglage.
  • le réseau.
  • les fusibles ou l'installation BT.

Les causes probables de ces problèmes sont:

  • l'absence de tension au primaire.
  • la discontinuité dans les enroulements du transformateur.
  • l'absence ou le mauvais serrage des barrettes de réglages.
  • la tension du réseau est trop faible ou trop forte.
  • les barrettes de réglages sont sur une mauvaise position.
  • la tension du réseau est déséquilibrée, au moins un fusible a fondu, coupure MT ou BT.
  • la charge est déséquilibrée ou le couplage est non conforme.

Les remèdes ou actions à effectuer sont :

  • revoir l'installation.
  • vérifier la continuité des enroulements MT, mesurer leur résistance.
  • vérifier hors tension le serrage des barrettes de réglage.
  • adapter la position des barrettes à la tension réseau.
  • changer hors tension la position des barrettes de réglage.
  • changer les trois fusibles.
  • vérifier la continuité des enroulements MT/BT et mesurer leur résistance.
  • vérifier les raccordements.

En cas de problème persistant, contacter Transfo Services.
Les coordonnées sont disponibles en "
pièces jointes".


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.