Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la cause d'une résistance d'isolement faible sur un transformateur HT/BT ?
Les organes incriminés peuvent-être les enroulements MT ou BT.
Les causes probables de ce problème sont :
- des enroulements ou des cales mouillées.
- un empoussièrement anormal.
- un encrassage par vapeurs et poussières grasses.
Les remèdes ou actions à mener contre ces problèmes sont :
- d'aspirer la poussière et de nettoyer toutes les parties accessibles puis souffler le transformateur à l`azote ou à l'air asséché.
- de sécher avec un chiffon les enroulements ou cales mouillés.
- d'utiliser un dégraissant à froid pour le nettoyage de la résine et des cales (par exemple DARTOLINE PF 95).
En cas de problème persistant, contacter Transfo Services.
Les coordonnées sont disponibles en "pièces jointes".
Pièce(s) jointe(s)
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}