{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Que signifie "système à pression scellé" pour un disjoncteur ?

Un système à pression scellé est un ensemble pour lequel aucune manipulation de gaz n'est requise pendant la durée de service escomptée (cf. norme CEI 60056).

Une fuite serait donc un événement exceptionnel et accidentel.
Dans ce cas, remplacer les pôles ou l'appareil.

Cela vous a-t-il été utile ?