Consulter la FAQ

Est-il possible d'obtenir un Rollarc - 12 kV avec une tenue diélectrique de 75 kV choc et 28 kV - 1 mn ?

Date de publication : 19 février 2010

Oui, il est possible d'obtenir un Rollarc - 12 kV avec une tenue diélectrique de 75 kV choc et 28 kV - 1 mn.
La condition est d'avoir la version fixe de base (sans châssis) et d'installer le kit correspondant.

En standard, le contacteur Rollarc 12 kV a un niveau d'isolement assigné de 60 kV et 28 kV - 1 mn.

 

 

Image

 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.