Que signifient les différentes appellations du courant Icw et Icc présentes sur les caractéristiques des produits ?
Voici la signification des différentes appellations du courant :
- Icw est le courant assigné de courte durée admissible. Ce courant concerne les jeux de barres. Icw doit être >= Icc.
- Icc est la valeur du courant de court-circuit. Cette valeur est essentielle pour la conception des tableaux (intensité de court circuit donnée par la puissance du transformateur, longueur des câbles, leur section, ...).