{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-il possible de réaliser une protection IP54 de l'éclissage, en pied de colonne montante KS ?

Les supports de colonnes montantes standards KSAxxZM1 se montent au niveau du bloc d'éclissage.

Il est mécaniquement impossible d'installer par la suite le complément d'étanchéité IP54 standard KSExxYAx.
L'utilisation des éléments spécifiques suivants est préconisée:

  • pied de colonne + coupe feu : référence KSA50VA412 (KS400), KSA80VA412 (KS630/800).
  • support de colonne: référence KSA00ZA1 (KSA400/630/800).

Le support de colonne est fixé largement au dessus du bloc d'éclissage, ce qui permet d'utiliser par la suite le complément d'étanchéité standard IP54 KSExxYAx.

Pour obtenir l'ensemble des dimensions des éléments, contacter le support technique.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus