Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment protéger par un mot de passe le réglage du Sepam série 80 ?
Les télécommandes et le télé-réglage du Sepam série 80 peuvent être protégés par un mot de passe.
Un 1er mot de passe peut être utilisé pour protéger les télécommandes et un second pour protéger le télé réglage.
Chaque port de communication peut utiliser des mots de passe différents.
Le paramétrage des mots de passe, s'effectue via le SFT2841 sous l'icône "Unité Sepam"
(1) le kit SFT 2841 comprend :
- le cordon CCA 783,
- le logiciel de paramétrage et d’exploitation,
-
le logiciel de restitution des fonctions.
Cela vous a-t-il été utile ?