Quelles sont les informations sauvegardées par le Sepam série 80 en cas de coupure d'alimentation ?
La sauvegarde des informations va dépendre de la présence ou non de la pile.
En effet, certaines informations du Sepam série 80 ne seront sauvegardées sur coupure d'alimentation qu'en cas de présence de la pile.
Les éléments énoncés ci-dessous sont sauvegardés uniquement si la pile est présente :
- maxi mètre de courant
- maxi mètre de puissance active
- maxi mètre de puissance réactive
- contexte de déclenchement
- courant de déclenchement
- enregistrements d'oscilloperturbographie
- courant de démarrage
- durée de démarrage
- historique des alarmes
- date et temps
Les informations énoncées ci-dessous sont sauvegardées avec ou sans présence de pile :
- énergie active calculée
- énergie réactive calculée
- nombres de déclenchements (sur maxi. courant phase et maxi. de courant terre)
- échauffement machine
- compteur horaire et temps de fonctionnement
- ampères coupés cumulés
- nombre de manœuvres
- temps de manœuvre
- temps de réarmement
- nombre de débrochages
PS : toutes les informations contenues dans la cartouche sont sauvegardées