Quels sont les risques pour l'opérateur en cas de fuite de gaz SF6 sur une cellule RM6 ?
En cas de fuite sur une cellule RM6:
- quasiment la totalité du gaz SF6 est remplacé par de l'air.
- un arc électrique interne peut se produire.
Dans ce cas, l'opérateur n'est pas danger. Par conception, le RM6 est conçu pour supporter un arc interne conformément à l'annexe AA de la norme CEI 60298.
Un disque de sécurité libère les gaz chauds en direction du fond de l'appareil.
Publié pour: Schneider Electric France