{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Faut-il utiliser l'adaptateur pour comparateur de phases sur une cellule SM6 - 24 kV ?

Le comparateur 3723912 peut-être utilisé (pdu et vpis) jusqu'à 7.2kV.

De 10 à 24kV, 2 cas sont possibles:

  • PDU/VPIS: utiliser également l'adaptateur 3730139HC.
  • VPIS/VPIS: le comparateur seul suffit.

Le comparateur 3723912 convient dans tous les cas sauf pour PDU/VPIS compris entre 10 et 24kV.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme:
SM6-24
En savoir plus
Gamme:
SM6-24