Les appellations STP et SFTP ont la même signification. Le premier est un "raccourci" de l'autre.
Un câble SFTP possède un blindage réalisé avec une tresse métallique qui entoure les fils conducteurs.
Ce type de blindage est similaire à celui des câbles coaxiaux.
Pour un câble FTP, le blindage est réalisé avec une feuille de métal (généralement en l'aluminium).
Le "F" de FTP correspond à "foiled", et cela signifie "feuilleté".
Les appellations courantes et les appellations nouvellement normalisées sont:
- U/UTP (nouvelle appellation): les paires torsadées sont non écrantées (UTP : Unshielded Twisted-Pair).
- F/UTP (nouvelle appellation): les paires sont torsadées et avec un écran général (FTP: Foiled Twisted Pairs ).
- U/FTP (nouvelle appellation): les paires sont torsadées et écrantées par paire (FTP.PIMF: Foiled Twisted-Pair).
- F/FTP (nouvelle appellation): les paires torsadées sont écrantées avec un écran général (FFTP:Foiled+ Foiled Twisted Pairs).
- S/FTP (nouvelle appellation): les paires torsadées sont écrantées avec un blindage général (SFTP-Shielded and Foiled Twisted Pairs).
Publié pour:Schneider Electric France