Le voyant "Alarme" est un témoin lumineux de surcharge.
Il est:
- allumé dans le cas d'une consommation supérieure à 90% du seuil de réglage Ir.
- clignotant dans le cas d'une consommation supérieure à 105% du seuil de réglage Ir. Le disjoncteur est sur le point de s'ouvrir.
Publié pour: Schneider Electric France