{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la définition du terme OSN sur les déclencheurs électroniques ?

OSN (OverSizeNeutral) signifie que la protection du neutre est surdimensionnée à 1,6 fois la protection des phases.

Ce type de déclencheur est utilisé si le taux d'harmoniques de rang 3 et de ses multiples impairs (rangs 9, 15, ...) est élevé.
Ses harmoniques se cumulent dans le neutre et créent un courant homopolaire élevé.
Dans ce cas, l'utilisation de l'appareil doit être limitée à Ir = 0.63 x In, et pour un réglage maximal sur le neutre de 1,6 x Ir.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus