Consulter la FAQ

Peut-on utiliser les peignes de raccordement bipolaires avec des C60 bipolaires équipés de blocs différentiels Vigi ?

Date de publication : 12 mai 2020

Oui, il est possible d'utiliser les peignes de raccordement bipolaires référence 14882 (1 peigne de 24 pas de 9mm) ou 14892 (lot de 2 peignes de 48 pas de 9 mm).avec les disjoncteurs C60 bipolaires équipés de blocs différentiels Vigi.

Dans le cas où l'ensemble C60/Vigi présente un largeur impaire en pas de 9 mm, il faut prévoir un intercalaire réf. 27062 entre deux ensembles pour que les dents du peigne tombent dans les bornes des disjoncteurs.

Attention : certaines références n'étant plus commercialisées, il est nécessaire de vérifier la compatibilité entre les versions ...
Référence 14882 remplacé par Référence A9XPH212
Référence 14892 remplacé par Référence A9XPH224
Référence 27062 remplacé par Référence A9A27062


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.